Light + Building 2026: Vielen Dank für Ihren Besuch am OBO Messestand
Eine erfolgreiche Light + Building 2026 liegt hinter uns. Wir haben uns sehr über die zahlreichen Besucher an unserem OBO Messestand und das positive Feedback gefreut. Insgesamt 144.767 Besucher aus aller Welt kamen in diesem Jahr nach Frankfurt. Viele von ihnen schauten am OBO Messestand vorbei, um sich von unseren Produktneuheiten und Branchenhighlights inspirieren zu lassen, das persönliche Gespräch mit unseren OBO-Experten zu suchen, ein Selfie mit dem OBO-Männchen zu machen, an unseren Gewinnspielen teilzunehmen oder einfach, um die gute Stimmung bei OBO zu genießen.
Schon jetzt blicken wir voller Vorfreude der Light + Building 2028 entgegen und können ein Wiedersehen mit Ihnen kaum erwarten. Merken Sie sich den Termin schon einmal vor: 05. - 10. März 2028.
Unser Tipp, um die Zeit bis dahin zu überbrücken: Machen Sie doch einen virtuellen Rundgang über unseren 3D-Messestand, stöbern Sie hier noch einmal durch die OBO Produkthighlights oder klicken Sie sich durch unsere OBO Blick Spezialausgabe zur Light + Building.
Light + Building verpasst? Erleben Sie den OBO Messeauftritt einfach jederzeit digital
Sie konnten bei der Light + Building 2026 leider nicht dabei sein? Wir haben die Lösung für Sie: Mit unserem 3D-Messestand erleben Sie bei einem virtuellen Rundgang die schönsten OBO-Momente, Produkt-Highlights und Eindrücke noch einmal.
Klicken Sie sich wie bei Google Street View durch den OBO-Messestand. Dabei werden Sie an den einzelnen Stationen auf rote Punkte stoßen. Ein Klick darauf genügt und es öffnen sich weitere Informationen zu dem entsprechenden Produkt oder Fokusthema.
Wo Innovation auf Begegnung trifft – unsere Light + Building Bildergalerie


















V-TEC PUSH®: Die nächste Generation der Kabelverschraubungen
Steckbare Kabelverschraubungen sorgen dafür, dass Kabel zugentlastet und zuverlässig abgedichtet in Gehäusewände oder Abschottungen eingeführt werden können. Gleichzeitig verhindern sie ein Abknicken der Kabel und tragen so zum Schutz der elektrischen Betriebsmittel bei. Neu im Portfolio von OBO ist die steckbare Kabelverschraubung V-TEC PUSH®.
Sammelhalterung Grip M UNI: Direktbefestigung oder klassische Schraubmontage
Die Direktbefestigung mit einem Setzgerät spart nicht nur Kraft und Zeit, sondern reduziert auch die Staubentwicklung deutlich. Daraus ergibt sich ein klarer Vorteil bei der Installation, da sich die Befestigung sauber, schnell und unkompliziert mit nur einer Hand durchführen lässt – sowohl im Neubau als auch im Bestand.
Modul-45®-Steckdosen: Platzsparende Installationen komfortabel umgesetzt
Mit der Ankündigung der neuen Steckdosennorm DIN VDE 0620-1:2021-02 hat OBO mit der Entwicklung einer neuen Generation von Steckdosen begonnen, die nun pünktlich zur Light + Building vorgestellt wird. Im Mittelpunkt der Entwicklung standen dabei vor allem Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Neues Sortiment: Überspannungsschutz für Industrieanwendungen
Unser leistungsstarkes Portfolio für den Schutz vor Überspannungen ist speziell auf die Anforderungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Die Lösungen von OBO tragen dazu bei, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen, da sie das Auslösen der Hauptsicherung und damit verbundene Ausfälle verhindern.
Die OBO EcoLine: Unser Portfolio für kompromisslose CO₂-Reduktion
Nachhaltigkeit ist für OBO seit jeher selbstverständlich und wird auch in den kommenden Jahren ein zentrales Fokusthema bleiben. Mit der OBO EcoLine bieten wir ein breit aufgestelltes und klar strukturiertes Produktspektrum, das parallel zur Standardlinie verfügbar ist.
Tragschiene MagicFix: Das innovative Montagesystem mit Klickfunktion
Mit der Tragschiene MagicFix stellt OBO ein neues Produktportfolio zur Ergänzung der bestehenden Montagesysteme vor. Die Lösung wurde speziell für eine effiziente Schnellmontage entwickelt und reagiert damit auf steigenden Zeitdruck bei gleichzeitig begrenzten personellen Ressourcen.
Drei für alles: Die Alleskönner für Brandabschottungen
Für jede Aufgabe gerüstet und für unterschiedlichste Installationen geeignet: Das sind die drei Alleskönner von OBO. Ob Kabel, Klimasplitleitungen sowie Kunststoff oder Metallrohre – mit diesen drei OBO Brandschutzlösungen steht für jede Herausforderung das passende Material zur Verfügung.
Unsere Highlights
Alle Pressemeldungen auf einen Klick!
OBO Pressemitteilungen zur Messe gebündelt zum direkten Download. Jetzt herunterladen und mehr über unsere Neuheiten und Messe-Highlights erfahren.
Ihr Kontakt bei OBO
Weitere Messetermine
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents