Installation im Außenbereich

Installation im Außenbereich, im Freien, in feuchten und nassen Bereichen und Räumen

Kabelabzweigkästen dienen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen und können in den unterschiedlichsten Bereichen montiert werden. In Bezug auf die Umgebungsbedingungen sind einige Faktoren und normative Vorgaben zu beachten, um den passenden Kabelabzweigkasten für den vorgesehenen Einsatzort auszuwählen. So muss bei der Installation im Außenbereich bzw. in feuchter oder nasser Umgebung genau abgeschätzt werden, wie stark die Beanspruchung durch Witterung und möglicherweise schädliche Umwelteinflüsse ist und welche Schutzmaßnahmen notwendig sind. Die Einteilung in unterschiedliche Schutzarten, auch IP

Codes genannt, gibt Aufschluss darüber, wie stark ein Kabelabzweigkasten gegen Berührung und das schädliche Eindringen von Wasser geschützt ist. Der sogenannte IK-Code wiederrum stellt die Schutzart gegen mechanische Beanspruchung dar. Die DIN VDE 0100 ist eine Errichterbestimmung und macht Vorgaben, welche Anforderungen ein Kabelabzweigkasten in bestimmten Installationsbereichen erfüllen muss. Um eine sichere Installation von Geräten zu gewährleisten, müssen all diese Faktoren im konkreten Fall geprüft und bei der Auswahl beachtet werden.

Installation
Gebäude Verkaufsraum
Installation

 

 

Grundlagen

 

Grundsätzlich gilt, dass der Anwender bei allen Installationsarten die geltenden Bestimmungen einhalten muss, wie z.B. die Errichterbestimmungen nach DIN VDE 0100-ff

In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten sind durch den Anwender gegebenenfalls zusätzliche oder gesonderte Maßnahmen zum Schutz zu treffen, um die sichere Funktion von Kabelabzweigkästen zu gewährleisten

Kabelabzweigkästen

Einflussfaktoren bei der Installation im Freien

Unsere Kabelabzweigkästen können in vielen verschiedenen Umgebungen installiert werden – auch im Freien. Dabei gibt es jedoch eine Vielzahl von Einflussfaktoren zu beachten: UV-Strahlen, Regen, Schnee, Sonne aber auch chemische Einflüsse. Wir verraten Euch in unserem FAQs, wie bei der Installation der OBO Kabelabzweigkästen im Freien garantiert nichts schief geht.

Welche Rolle spielt die UV-Strahlung bei der Installation der Kabelabzweigkästen im Freien?

Was passiert, wenn Kabelabzweigkästen hohen Temperaturen ausgesetzt sind?

Kann zu starke Sonneneinstrahlung ein Problem für die Kabelabzweigkästen darstellen?

Welche chemischen Einflüsse sind bei der Installation zu beachten?

Wie gelangt Kondenswasser in die Kabelabzweigkästen?

Wie lässt sich die Ansammlung von Kondenswasser in Kabelabzweigkästen vermeiden?

Was ist beim Schutz der Kabelabzweigkästen vor Regen und Schnee zu beachten?

Installation nur im geschützten Außenbereich – hätten Sie es gewusst?

Wie bildet sich Stauwasser und wie lässt es sich vermeiden?

Stellen Pflanzen oder Schimmelbewuchs eine Gefahr für die Kabelabzweigkästen dar?

IP-Schutzart

Mit der IP-Schutzart wird angegeben, inwieweit ein Bauteil gegen Berührungen und Fremdkörper sowie das Eindringen von Wasser geschützt ist. Die IP-Schutzarten sind in der Norm DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil1) geregelt. Die IP-Angabe besteht immer aus zwei Kennziffer

IP-Schutzart

Die erste Kennziffer bezeichnet den Berührungs- und Fremdkörperschutz. Sie gibt einerseits an, inwieweit ein Gehäuse den Zugang zu gefährlichen Teilen verhindert, indem das Eindringen von Körperteilen oder Gegenständen, die von einem Menschen gehalten werden, verhindert oder begrenzt wird. Andererseits gibt sie an, inwieweit das Gehäuse die installierten Betriebsmittel vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern schützt

Die zweite Kennziffer bezeichnet den Schutz gegen Wasser. Sie gibt an, inwieweit das Betriebsmittel vor eindringendem Wasser und den daraus resultierenden Schäden geschützt ist.

Schutzgrad gegen Berührung und das Eindringen von Fremdkörpern

Erste Kennziffer...gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen...gegen feste Fremdkörper
0geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Handrückennicht geschützt
1geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Fingergeschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesser und größer
2geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeuggeschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser und größer
3geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Drahtgeschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser und größer
4geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Drahtgeschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser und größer
5geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht Handrückenstaubgeschützt
6geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Drahtstaubdicht

Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser mit schädlicher Wirkung

Zweite KennzifferKurzbezeichnungDefinition
0nicht geschützt-
1geschützt gegen TropfwasserSenkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben.
2geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt istSenkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist.
3geschützt gegen SprühwasserWasser, das in einem Winkel von 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
4geschützt gegen SpritzwasserWasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
5geschützt gegen StrahlwasserWasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
6geschützt gegen starkes StrahlwasserWasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
7geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in WasserWasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse nicht unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser untergetaucht ist
8
geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser
Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden müssen. Die Bedingungen sind jedoch schwieriger zu erfüllen als für die Kennziffer 7