„The Circle“, Zürich

OBO Bettermann sorgt für verlässliche Leitungsführung im „The Circle“, Zürich

OBO Bettermann, als Anbieter von Lösungen für verschiedene Bereiche der Elektroinstallation, durfte bei diesem herausragenden Projekt Teil sein. 

OBO Bettermann sorgt für verlässliche Leitungsführung im „The Circle“, Zürich

„The Circle“, Zürich
„The Circle“, Zürich
„The Circle“, Zürich

Projektbeschreibung

Wenn Zeit zwischen zwei Flügen bzw. beim Umsteigen besteht, geht es kaum praktischer. The Circle, direkt am Züricher Flughafen gelegen, lässt keine Wünsche offen. Shops, Restaurants, mehrere Hotels und ein Park machen das Gebiet um den Flughafen zu einem neuen Quartier in Zürich, das nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt ist.

Der Circle und der angrenzende Park sind direkt mit den Flughafen-Terminals verbunden und bieten gleichzeitig eine Aussenraum- und Adressqualität, die es so weltweit an Flughäfen kaum gibt. Auf der einen Seite die ober- und überirdischen Zugänge zum Flughafen, auf der anderen Seite der sogenannte Butzenbüel, so nennt sich der teilweise bewaldete Hügel hinter dem Flughafen, der von „The Circle“ eingefasst wird.

Inspiration bot dem japanischen Architekten Riken Yamamoto die Altstadt Zürichs. Dabei sind nur die kleinen, verwinkelten Gässchen, die durch tiefe Fassadenschluchten hin zum Parkraum führen, ein Beispiel.

Warum hat sich der Kunde für OBO-Produkte entschieden?

OBO Bettermann, als Anbieter von Lösungen, für verschiedene Bereiche der Elektroinstallation, durfte bei diesem herausragenden Projekt Teil sein. Ein Schwerpunkt der Leitungsführung lag besonders bei der Ausführung von Sicherheitsstromkreisen, bei denen OBO mit seiner breiten Palette an Funktionserhalt-Systemen optimale Flexibilität für die einzelnen Situationen bietet. Nebst den technischen Aspekten konnte OBO mit verlässlichen und professionellen Dienstleitungen im Bereich der Beratung, Projektunterstützung und Lieferfähigkeit optimal begleiten und unterstützen.

Das nach dem höchsten Standard LEED Platinum bewertete Gebäude steht mit der Auszeichnung nicht nur für nachhaltiges Bauen und Wassereinsparung, sondern auch für Komfort und Raumqualität.

Auf einer Grundfläche von 37.000 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 210.000 Quadratmetern wurde im gesamten Gebäude OBO-Produkte verbaut.

Dazu zählen u.a. Systeme aus den Bereichen Brandschutz, darunter diverse Funktionserhaltsysteme mit RKSM , GRIP-M , FireBoxen , Steig- und Kabelleitern , eine umfassende Auswahl an Kabeltrag-Systemen sowie Verbindungs-Systeme, u.a. aus der T-Serie , dazu Befestigungstechnik und Montageschienen .

„The Circle“, Zürich

Projektinformationen