Eine komplette Infrastruktur über und unter dem Boden

An der Weesperzijde 143 in Amsterdam erhielt ein besonderer Standort ein neues Leben. Für dieses Projekt wurden verschiedene OBO-Lösungen zu einem Gesamtkonzept kombiniert, das den Anforderungen moderner Büroumgebungen gerecht wird.

Von der Garage zum modernen Bürogebäude: Eine komplette Infrastruktur über und unter dem Boden

An der Weesperzijde 143 in Amsterdam erhielt ein besonderer Standort ein neues Leben.

Dort, wo sich viele Jahre die Amstel Garage, eine viel genutzte Tiefgarage, befand, entstand eine moderne Bürofläche mit viel Tageslicht, offenem Charakter und industrieller Ausstrahlung. Hinter der klaren Architektur verbirgt sich eine vollständig integrierte technische Infrastruktur, die bereits ab der ersten Bauphase sorgfältig aufgebaut wurde.

Für dieses Projekt wurden verschiedene OBO-Lösungen zu einem Gesamtsystem kombiniert. Oberhalb der Decke bilden die Kabeltragsysteme das Rückgrat der Installation, während unter dem Boden Unterflurkanäle , UGD-Einbaueinheiten für den Rohbau und UDHOME-Bodentanks eine flexible Verteilung von Energie und Daten ermöglichen. So entstand ein integriertes System, das den Anforderungen moderner Büroumgebungen gerecht wird.

Ein Projekt, bei dem das Timing entscheidend war

Nicht die Produkte, sondern die Bauablaufplanung stellte die größte Herausforderung dar.

Der Bodenaufbau bestand aus mehreren Lagen Bewehrungsstahl mit einer dazwischenliegenden Fußbodenheizung sowie einem geglätteten Estrich als Oberboden. Dadurch musste jeder Arbeitsschritt exakt zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden. Eine verpasste Bauphase hätte den weiteren Bauablauf unmittelbar verzögert.

Während oberhalb der Decke die Kabeltrag-Systeme montiert wurden, erfolgte unterhalb des Bodens die Vorbereitung der UGD-Einbaueinheiten für den Betonierabschnitt. Anschließend wurden die speziell für dieses Projekt abgestimmten GES 9-Bodentanks installiert. Da der Boden mit Schaumbeton ausgeführt wurde, wurden die Bodentanks vollständig abgedichtet und wasserdicht versiegelt. Dadurch blieben die Anschlusspunkte sowohl während des Betonierens als auch beim Glätten des Bodens zuverlässig geschützt.

Gerade weil das Projekt über mehrere Bauphasen hinweg begleitet wurde, wurde deutlich, wie viel Vorbereitung hinter einem scheinbar einfachen Bodenaufbau steckt.

Während in der ersten Bauphase hauptsächlich die Kabeltrag-Systeme und Tragkonstruktionen sichtbar waren, wurden später die Unterflurkanäle, UGD-Einbaueinheiten und Bodentanks Schritt für Schritt zu einem vollständigen System zusammengeführt. Am Ende verschwanden nahezu alle technischen Komponenten unsichtbar im Boden, während die Flexibilität der Installation vollständig erhalten blieb.

OBO-Lösungen

Für dieses Projekt wurden verschiedene OBO-Lösungen zu einem integrierten Gesamtsystem kombiniert. Die Kabeltragsysteme sorgen für eine übersichtliche und gut zugängliche Kabelführung oberhalb der Decke, während die Unterflurkanäle und UDHOME-Bodentanks eine flexible Verteilung von Energie und Daten im Arbeitsbereich ermöglichen. Durch die optimale Abstimmung dieser Systeme entstand eine zuverlässige Infrastruktur, die sowohl den technischen Anforderungen als auch der gewünschten Architektur des Gebäudes gerecht wird.

Intelligentes Bauen beginnt unter der Oberfläche

Eine moderne Büroumgebung erfordert mehr als nur ein ansprechendes Design. Auch die technische Infrastruktur muss sich flexibel an die Anforderungen der Nutzer anpassen und auf zukünftige Änderungen vorbereitet sein.

Durch die ganzheitliche Planung der Kabelinfrastruktur oberhalb der Decke und der Bodeninstallation unterhalb des Bodens entstand eine Installation, die nicht nur technisch zuverlässig ist, sondern auch die hochwertige Architektur des Gebäudes optimal unterstützt.

Projektinformationen