Rechenzentrum Rellingen OBO

Das modernste Rechenzentrum Deutschlands – OBO Bettermann macht Datenübertragung sicher

In diesem herausragenden Projekt wurden u. a. Rinnen auf dem Boden sowie vertikale Steigetrassen und Leuchtenträgerschienen an Kettenabhängungen verbaut. 

Das modernste Rechenzentrum Deutschlands – OBO Bettermann macht Datenübertragung sicher

Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück, in Rellingen, nahe Hamburg, entsteht ein 8.500 Quadratmeter großer Bau eines Rechenzentrums – darin Platz für 632 Serverschränke. Nach Fertigstellung des Baus können diese von großen und kleinen Unternehmen gemietet werden.

Rechenzentrum Rellingen OBO
Rechenzentrum Rellingen OBO
Rechenzentrum Rellingen OBO

Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück, in Rellingen, nahe Hamburg, entsteht ein 8.500 Quadratmeter großer Bau eines Rechenzentrums – darin Platz für 632 Serverschränke. Genannt werden diese Schränke „Racks“. Jedes einzelne dieser Schränke benötigt etwa drei Quadratmeter Fläche und kann, nach Fertigstellung des Baus, jeweils von großen und kleinen Unternehmen gemietet werden.

Das Rechenzentrum, genannt dataR, bietet demnach vielfältige Möglichkeiten und ist zukunftsweisend. Bis spätestens 2026 soll das Gebäude fertiggestellt sein. Reserviert sind schon vorher zahlreiche Racks – der Bedarf spricht für sich.

„Fortschreitende Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bedeuten für Rechenzentren einen technologisch herausfordernden Wandel. Deshalb haben wir mit dataR ein innovatives und besonders nachhaltiges Co-Location-Rechenzentrum entwickelt, das deutschlandweit seinesgleichen suchen dürfte. Besonders attraktiv für Rellingen ist die Abwärme des Kühlungsprozesses, die als Heizenergie dienen soll“, erklärt Andreas Janker, der die x-ion GmbH gemeinsam mit Martin Bosner leitet und auch Mitgesellschafter ist.

dataR ist vom ersten Gedanken an auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt. Ein gutes Beispiel ist die geplante Abwärmenutzung. So kommt die unvermeidbare Abwärme des Rechenzentrums dem umliegenden Quartier zugute. Versorgt wird mit der „Nahwärme im Quartier“ der angrenzende Schulkomplex und einige weitere Gebäude.

Durch eine intelligente Klimatisierung wird CO2 eingespart, zusätzlich dient die begrünte Dachfläche des Bürogebäudes einem hohen CO2-Ausgleich.

Eine Photovoltaikanlage rundet das Nachhaltigkeitskonzept ab.

Aber wie konnte OBO zu diesem herausragenden Projekt beitragen?

Kabeltragsysteme sorgen dafür, dass Kabel und Leitungen sicher geführt werden und das Gebäude sicher mit Strom versorgt wird.

OBO-Kabelleitersysteme zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit und gute Belüftung aus. Sie eignen sich daher insbesondere zur Installation von Energiekabeln und Leitungen mit großen Querschnitten.

Sie sind universell einsetzbar. Sie bieten aufgrund der durchgängigen Holm und Sprossenlochung zahlreiche Montagemöglichkeiten, z. B. die integrierte Befestigung von Kabeln und Leitungen mit OBO-Bügelschellen auf den Sprossen.

In diesem herausragenden Projekt wurden u. a. Rinnen auf dem Boden sowie vertikale Steigetrassen und Leuchtenträgerschienen an Kettenabhängungen verbaut.

Rechenzentrum Rellingen OBO

Projektinformationen