Brightlands Circular Space – Circular House, Geleen
Das Brightlands Circular Space (BCS) entsteht derzeit auf dem Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Für dieses Projekt wurden diverse Lösungen aus dem umfangreichen Produktportfolio von OBO Bettermann ausgewählt.
Brightlands Circular Space – Circular House, Geleen
Technische Infrastruktur für eine innovative und kreislauforientierte Zukunft
Das Brightlands Circular Space (BCS) entsteht derzeit auf dem Brightlands Chemelot Campus in Geleen; ein Ort in der niederländischen Provinz Limburges.
Es handelt sich um eines der größten Bauvorhaben auf dem Campus, seit dessen Gründung. Das Projekt umfasst drei miteinander verbundene Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt rund 18.000 m². Hier arbeiten Forschende, Unternehmen und Wissenseinrichtungen gemeinsam an innovativen Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und die Zukunft des Kunststoffrecyclings.








Das sechsgeschossige „Circular House“ bildet das Herzstück des Projekts. Das Gebäude beherbergt Labore, Büros und Co-Creation-Bereiche, in denen neue Ideen entwickelt, getestet und skaliert werden können. Damit schafft Brightlands Circular Space ein Umfeld, in dem Zusammenarbeit, Forschung und Innovation zusammenfließen.
Im Rahmen dieses Projekts kamen verschiedene technische Installationslösungen von OBO Bettermann zum Einsatz. Auch wenn viele dieser Systeme im fertigen Gebäude nicht mehr sichtbar sein werden, gewähren Aufnahmen aus der Bauphase einen einzigartigen Einblick in die technische Infrastruktur, die für eine moderne Forschungs- und Arbeitsumgebung erforderlich ist.
Eine Komplettlösung für die technische Infrastruktur
Für dieses Projekt wurden diverse Lösungen aus dem umfangreichen Produktportfolio von OBO Bettermann ausgewählt. Durch den Bezug von Systemen für die Kabelverlegung , Verbindungstechnik und den Potentialausgleich aus einer Hand entsteht eine einheitliche Installation, in der sich die verschiedenen Systeme nahtlos ineinanderfügen.
Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet eine effiziente Umsetzung, eine zuverlässige technische Infrastruktur sowie eine vereinfachte Bewirtschaftung über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg.
Zusammenarbeit und Umsetzung
Durch die enge Abstimmung zwischen Brightlands, Projektleitern und Technikern wurde für jede Herausforderung eine passende Lösung gefunden. Die begrenzten Platzverhältnisse, insbesondere in den Technikräumen, erforderten eine präzise Planung und Koordination der Arbeiten.
Dank klarer Kommunikation und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit konnten die Installationen sicher, effizient und termingerecht abgeschlossen werden.
Viele Gründe sprechen für die Produkte von OBO Bettermann:
• Ein einziger Partner für ein breites Spektrum an Installationslösungen
• Zuverlässige Systeme für komplexe Bauvorhaben
• Technische Expertise und Unterstützung von der Planung bis zur Umsetzung
• Intelligente Lösungen für eine geordnete und nachhaltige Infrastruktur
Außerdem stemmt OBO auch die Herausforderung, Technik und Sicherheit verlässlich in Einklang zu bringen.
Bei Brightlands Circular Space mussten verschiedene Installationssysteme effizient in ein komplexes technisches Umfeld integriert werden. Dabei galt es, Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik stimmig umzusetzen.
Zudem erforderten bestimmte Bereiche maßgeschneiderte Lösungen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist der Einsatz von Wandkanälen auf erhöhten Halterungen, die sowohl die technischen Anforderungen als auch die gewünschte Optik der Installation erfüllten.
Auch das Potenzialausgleichssystem spielt im Gebäude eine entscheidende Rolle. Durch die Verbindung leitfähiger Teile entsteht eine sichere elektrische Infrastruktur, die den Anforderungen moderner Forschungs-, Büro- und Laborumgebungen gerecht wird.
Das Ergebnis überzeugt zu 100 Prozent – Sicherheit steht an erster Stelle
Brightlands Circular Space zeigt, wie sich Technologie und Innovation gegenseitig verstärken. Die realisierte Infrastruktur bildet das Fundament für ein Umfeld, in dem Unternehmen, Forscher und Wissensinstitutionen gemeinsam an den Kreislauflösungen von morgen arbeiten.
Durch den Einsatz von Kabelrinnen , Wandkanälen , steckbaren Abzweigkästen und Potentialausgleichssystemen trägt OBO Bettermann zu einer sicheren und zuverlässigen Installation bei. Ein herausragendes Projekt, bei dem technische Expertise, Zusammenarbeit und maßgeschneiderte Lösungen zusammenkommen, um Innovation zu ermöglichen.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- Ort und LandGeleen - Niederlande
- Gebäudegröße18.000 Quadratmeter
- FotosOBO Bettermann