40 Jahre BET Testcenter
Qualität verpflichtet
Welcher Belastung halten unsere Kabeltrag-Systeme (KTS) eigentlich stand? Diese Frage stand am Anfang unserer umfangreichen Tests, mit denen wir bis heute die Qualität unserer OBO-Produkte auf den Prüfstand stellen. Mit Gewichten, Richtschnur und Maßband rückten wir im Jahr 1975 unseren Kabelrinnen zu Leibe und maßen von Hand, bis zu welcher Belastung die Systeme standhielten. Die ersten Tests waren damals Chefsache: Ernst Bettermann, damaliger Geschäftsführer und Vater von Ulrich Bettermann, war häufig vor Ort, um sich ein Bild der Prüfungen zu machen.
Seitdem hat sich viel getan: Aus dem händischen Prüfaufbau entwickelten wir nach und nach hochtechnisierte Prüfverfahren. Vorgeschriebene Prüfbedingungen und High-Tech-Prüfanlagen bilden heute die Basis für umfangreiche und unabhängige Qualitätstests, die wir direkt in unserem Mendener Werk durchführen können.
Neben den KTS-Systemen prüfen wir seit den 1980er Jahren auch unsere Transienten- und Blitzschutz-Systeme. Der Umzug des BET-Testcenters im Jahr 2008 in das Hüingser Herz der OBO-Produktion ermöglichte die fachgerechte Integration des Blitzstromgenerators in die neuen Räumlichkeiten. Unsere Spezialisten können hier nun bis zu 300 Blitzimpulse täglich auslösen.
Vom „improvisierten Gewichte-Auflegen“ zum genormten und hochtechnisierten Prüfablauf: In 40 Jahren sind unsere Qualitätstests immer besser geworden. Und wir freuen uns noch jedes Mal, wenn wir am Ende einer Prüfung feststellen: Dieses Produkt verdient den Titel „Quality made by OBO“!
Wo Kräfte sinnvoll walten
Seit 2009 trägt das BET den vollen Namen „Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme“. Unser eigenes Prüflabor sitzt heute an zentraler Stelle in Menden-Hüingsen und arbeitet besonders eng mit den OBO-Ingenieuren der Abteilung Forschung und Entwicklung zusammen. Erfüllen die entwickelten Produkte alle Normen? Und entsprechen sie auch den besonderen Wünschen und Anforderungen der Entwickler als auch der Kunden? Diese Fragen sind ausschlaggebend für alle Prüfungen, die im BET stattfinden.
Das BET-Testcenter verfügt heute über einen Prüfgenerator für Blitzstromprüfungen mit bis zu 200 kA und einen Hybridgenerator für Stoßspannungsprüfungen mit bis zu 20 kV. Mit den Aufbauten zur elektrischen Prüfung können Isolationsprüfungen, Leitfähigkeitsprüfungen und EMV-Prüfungen durchgeführt werden.
Die Prüfanlage für Kabeltrag-Systeme ist eine OBO-Eigenkonstruktion und macht mittlerweile Prüfungen mit Belastungen von bis zu sieben Tonnen möglich. Unsere hochqualifizierten OBO-Spezialisten testen nicht nur entwicklungsbegleitend, sondern auch im Rahmen von Zertifizierungen, nach jeweiligem Bedarf oder auch auf besonderen Kundenwunsch.
Am Anfang war noch alles Neuland
1976 Erste manuelle Tests der Kabeltrag-Systeme (KTS). Bestückung mit Gewichten und Messungen von Hand.
1979 KTS-Prüfanlage der Stufe 1. Die erste Hand-hydraulische Prüfanlage geht in Betrieb.
1980-1985 Erste Tests mit Blitzschutzgeneratoren. Prüfung der ersten OBO-Überspannungsschutzanlagen.
1982 KTS-Prüfanlage der Stufe 2. Prüfung größerer Listen mit weiteren Stützabständen möglich.
1988 Das BET-Testcenter zieht nach Menden-Hüingsen. Aus OBO und Neuwa-Bettermann wird OBO Bettermann.
1992 KTS-Prüfanlage der Stufe 3. Erste elektrohydraulistische Prüfanlage geht in Betrieb.
1994/1995 Planung und Bau des Blitzschutzgenerators. Beginn der normgerechten Prüfungen von Blitzschutzbauteilen.
1997 Gründung und Eröffnung der BET - Blitzschutz und EMV-Technologiezentrum GmbH. Umzug des BET in die Mendener Fischkuhle.
2008 Das BET-Testcenter wird als Prüflabor in die OBO Bettremann GmbH & Co. KG integriert. Umzug nach Menden-Hüingsen in die direkte Nähe der Entwicklungsabteilung. Weiterentwicklung der KTS-Prüfanlage (Stufe 4).
2009 Umbennenung der BET in Test-Center für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme. Durchführung von Blitzstromprüfungen, elektromagnetischen Prüfungen und KTS-Tests.