Philips-Stadion in Eindhoven
In diesem multifunktionalen Veranstaltungsort kamen verschiedene Kabelführungssysteme von OBO Bettermann zum Einsatz, die sowohl die technischen Installationen als auch den Besucherkomfort unterstützen.
Philips-Stadion in Eindhoven
Unsichtbare Technik, sichtbare Ergebnisse
Für dieses Projekt kamen verschiedene Kabelführungssysteme von OBO Bettermann zum Einsatz, die sowohl die technischen Installationen als auch den Besucherkomfort unterstützen.





Das Philips-Stadion in Eindhoven dient nicht nur als Fußballstadion, sondern auch als multifunktionaler Veranstaltungsort, an dem Sport, Geschäftstreffen und Events zusammenkommen.
Neben den Tribünen und den für den Spielbetrieb notwendigen Einrichtungen verfügt das Stadion über diverse Räumlichkeiten und Bereiche, die denen Besuchern ein erstklassiges Erlebnis geboten werden soll.
Eine zuverlässige und sorgfältig integrierte technische Infrastruktur ist unerlässlich, um diese Bereiche optimal zu unterstützen. Für dieses Projekt kamen verschiedene Kabelführungssysteme von OBO Bettermann zum Einsatz, die sowohl die technischen Installationen als auch den Besucherkomfort unterstützen.
Im Laufe der Jahre wurden die bestehenden Installationen erweitert und an neue funktionale sowie architektonische Anforderungen im Stadion angepasst. Dabei standen Zuverlässigkeit, Flexibilität und eine hochwertige Ausführung im Vordergrund. Die implementierten Lösungen fügen sich sowohl in die technischen Spezifikationen als auch in die Ästhetik der verschiedenen Stadionbereiche ein.
Diese Kombination aus Technik, individueller Anpassung und durchdachter Integration macht das Philips-Stadion zu einem hervorragenden Beispiel dafür, wie Installationslösungen sowohl die Funktionalität als auch das Erscheinungsbild eines multifunktionalen Veranstaltungsortes aufwerten können.
Entscheidung für OBO
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Ästhetik waren die ausschlaggebenden Faktoren bei der Wahl der Kabelführungs-Systeme. Positive Erfahrungen aus früheren Phasen der Zusammenarbeit bildeten eine solide Grundlage für dieses Projekt. Die Systeme von OBO Bettermann erfüllten die technischen und architektonischen Anforderungen vollumfänglich und boten zudem den Vorteil einer schnellen Lieferung in den gewünschten Farbvarianten.
Für das Philips-Stadion war es entscheidend, dass sich die technische Infrastruktur harmonisch in die Ästhetik des Gebäudes einfügt. Dank der Möglichkeit, Kabelrinnen in spezifischen RAL-Farben zu liefern, konnten die Installationen nahezu unauffällig sowohl in das Stadionumfeld als auch in die Geschäftsbereiche integriert werden.
Zudem bot OBO Bettermann ein breites Spektrum an Lösungen für unterschiedlichste Montagesituationen im Stadion. So ließen sich die Installationen optimal auf die technischen Anforderungen der jeweiligen Bereiche abstimmen, ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Ästhetik einzugehen.
Zusammenarbeit und Umsetzung
Die Zusammenarbeit zwischen dem Philips-Stadion, den beteiligten Installationspartnern und OBO Bettermann ging über die ursprüngliche Implementierung der technischen Infrastruktur hinaus. Im Verlauf des Projekts wurden weitere OBO-Lösungen integriert, um neue Bereiche innerhalb des Stadions optimal zu unterstützen.
Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist der Einsatz geschlossener Kabelkanäle in einer speziellen roten Ausführung am Zugang zum Spielfeld. Durch die farbliche Abstimmung der Kanäle auf das Umfeld fügen sie sich nahezu nahtlos in das Interieur ein. Zuvor sichtbare Installationen wurden sauber verdeckt, was für ein aufgeräumtes und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild sorgt. So bleibt die technische Infrastruktur zugänglich und zuverlässig, ohne die optische Wirkung des Raums zu beeinträchtigen.
Die Zusammenarbeit setzte sich auch in der Business-Lounge fort, wo Wandkanäle zur Stromversorgung der Sitzheizung installiert wurden. Diese Lösung wurde harmonisch in die Inneneinrichtung integriert; die technischen Komponenten bleiben weitgehend verborgen, während die Besucher bei Spielen und Veranstaltungen von einem Plus an Komfort profitieren.
Durch den Ausbau der bestehenden Installation und die Nutzung des umfangreichen Produktportfolios von OBO Bettermann konnten neue technische Systeme effizient in die vorhandene Infrastruktur des Stadions integriert werden. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Lösung, bei der Funktionalität, Komfort und Design nahtlos ineinandergreifen.
Dies zeigt, wie eine langfristige Partnerschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung eines traditionsreichen Veranstaltungsortes wie dem Philips-Stadion beitragen kann.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- InstallateurHeijmans
- ElektroplanerAndre van Meijl
- Ort und LandEindhoven - Niederlande
- Gebäudegröße20.000 qm