OBO investiert 50 Millionen Euro in den Standort Menden

23.04.2025|News

Neues Logistikzentrum mit modernster Technik wird im Juni bezugsfertig sein

Wer durch den Mendener Ortsteil Hüingsen fährt, kann es kaum zu übersehen: OBO errichtet hier in direkter Nachbarschaft zum Metallkompetenzzentrum auf einer Größe von vier Fußballfeldern ein neues Logistikzentrum und investiert so 50 Millionen Euro in den Standort Menden. Mit dem Erwerb der Grundstücksfläche ging für OBO ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Da das Unternehmen stetig weiterwächst, war eine Vergrößerung der Logistikflächen und des Metallkompetenzzentrums schon länger geplant. „Einmal mehr hat es sich für uns bewährt, antizyklisch zu investieren. Das neue Logistikzentrum mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 50 Millionen Euro, mit modernster Technik und angeschlossener Produktion nimmt mehr und mehr Gestalt an. Wir rechnen damit, dass es nach einer beeindruckend kurzen Bauzeit von nur 6 Monaten bereits gegen Ende Juni bezugsfertig sein wird“ sagt Ulrich Bettermann, Verwaltungsratspräsident der OBO Bettermann Unternehmensgruppe. „Die räumliche Nähe zu unserem Metallkompetenzzentrum sorgt dabei für kurze Transportwege und das kommt auch der Umwelt zugute. Ohnehin wird sich die neue Logistikhalle nachhaltig und zukunftsorientiert zeigen: Die Stromversorgung erfolgt zu einem großen Teil mit Solarstrom, den wir über unsere unternehmenseigene Photovoltaik-Anlage gewinnen, welche auch auf dem neuen Gebäude noch einmal erweitert wird. Im Logistikzentrum selbst werden fahrerlose elektrische Transportsysteme durch die Hallen rollen.“

Das neue Logistikzentrum im Überblick:

  • Durch optimale Vorplanung und Entwicklung des Baugebietes konnte die Bauzeit auf gerade einmal 6 Monate optimiert werden.
  • Das neue Logistikzentrum umfasst eine Lagerfläche von rund 23.000 Quadratmetern sowie einen Büro- und Verwaltungstrakt.
  • So wird die Lieferfähigkeit und der Warenumschlag sowohl für die nationalen als auch für die internationalen Standorte der OBO Unternehmensgruppe langfristig sichergestellt.
  • Die zusätzlichen Logistik- und Lagerflächen erlauben eine schnellstmögliche Bedienung der nationalen und internationalen Märkte.
  • Modernste Lagersysteme kommen in den unterschiedlichen Hallen zum Einsatz.
  • Auch die große Dachfläche des neuen Gebäudekomplexes wird optimal genutzt: Hier erweitern wir unsere Photovoltaik-Anlage mit den neuen OBO Magic-PV-Solutions-Systemen. So werden wir den Anteil des selbstproduzierten Stroms noch einmal deutlich erhöhen.

 

Nicht nur in Menden investiert OBO in die Zukunft

Im vergangenen Jahr hat OBO bereits am größten Fertigungsstandort im ungarischen Bugyi nahe Budapest 60 Millionen Euro in eine neue Zentrallogistik für die Versorgung des süd- und osteuropäischen Marktes investiert. Damit ist OBO bezüglich kurzer nachhaltiger Transportwege und schneller Versorgung der Kunden für die Zukunft noch besser gerüstet, um dem langfristigen Unternehmensziel, der zweiten Umsatz-Milliarde, ein Stück näher zu kommen. Neben den großen Investitionen in die logistische Infrastruktur, wird OBO noch in diesem Jahr auch sein Metallkompetenzzentrum in Menden-Hüingsen von heute 30.000 qm auf 38.000 qm erweitern. Zusätzlich fließt in 2025 ein dreistelliger Millionenbetrag in die Erneuerung und Erweiterung von Maschinen und Anlagen. Damit setzen wir auch in politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein deutliches und positives Zeichen für die Zukunft des Unternehmens.

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents