OBO Bettermann gratuliert seinem ersten Wimbledonsieger

16.07.2024|News

Max Schönhaus setzt sich im Wimbledon Finale durch

Max Schönhaus

Vor drei Jahren hat OBO Bettermann auf die richtige Karte gesetzt und einen Sponsoringvertrag mit dem Nachwuchstalent Max Schönhaus abgeschlossen. Seit dieser Zeit fördert das Unternehmen den jungen Tennisspieler, der in Wimbledon den ersten deutschen Sieg seit 2009 im Doppel errungen hat.  

Im Doppel-Turnier der Wimbledon Juniors krönten Max Schönhaus und der US-Amerikaner Alexander Razeghi eine erfolgreiche Woche mit dem Finalsieg gegen das tschechische Duo Jan Klimas und Jan Kumstatt. Schönhaus und Razeghi konnten sich über einen 7:6 und 6:4-Erfolg freuen. Max Schönhaus hat mit dem Wimbledon-Sieg seine gute Entwicklung der letzten Wochen und Monate gekrönt. Er übertrumpfte sogar sein Ergebnis bei den French Open, wo er ebenfalls in der Doppelkonkurrenz das Halbfinale erreicht hatte. Zuvor konnte er sich beim ITF-Turnier von Roehampton im 3. Satz gegen Kaylan Bigun, die aktuellen Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste, durchsetzen.

„Der Erfolg von Max Schönhaus in Wimbledon ist ein großartiger Erfolg für das deutsche Tennis“ lobte DTB Chef-Bundestrainer Michael Kohlmann in einer Verbandsmitteilung. Für den 16-jährigen ist der Sieg in Wimbledon auch persönlich ein Highlight, denn das Rasenturnier war schon immer sein Lieblings-Grand-Slam-Turnier. Im Warm-Up-Bereich konnte er in diesem Jahr auch auf seine Idole aus dem Tennissport treffen. Mit seinem Sieg im Doppel der Junioren ist er auf dem besten Weg, bald selbst zu den ganz Großen des internationalen Tennis zu zählen.

OBO ist engagiert im Sport

OBO unterstützt den Tennissport unter anderem auch als einer der größten Sponsoren der Terra Wortmann Open in Halle. So ermöglichte OBO Max Schönhaus beim dortigen Einladungsturnier, mit seinem Doppelpartner Dustin Braun erste Erfahrungen auf dem Rasen zu sammeln. Das internationale ATP-Turnier lockt seit 1993 jedes Jahr Tausende begeisterte Sportfans nach Westfalen.

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff wird ebenfalls von OBO gesponsert. Er konnte in diesem Jahr bereits zahlreiche Erfolge feiern. So schaffte er es bei den Terra Wortmann Open bis in Viertelfinale und konnte im April die BMW Open in München sein erstes ATP-Turnier für sich entscheiden. Das OBO-Logo auf dem Trikot scheint auch ihm Glück zu bringen.

Bildergalerie

Max Schönhaus

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents