Nutzungsbedingungen für BIM@OBO

Nutzungsbedingungen und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)

Präambel

Diese Nutzungsbedingungen stellen eine Vereinbarung zwischen einem Benutzer der Anwendung des Dienstes (der „Benutzer“) BIM@OBO und der OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG („OBO“) dar und wurden ausschließlich zwischen dem Benutzer und OBO geschlossen.

Diese Bedingungen regeln dabei insbesondere Art und Umfang des Dienstes, die Geschäftsbedingungen des Dienstes sowie die Regelungen zum Abschluss und zur Beendigung eines Vertrages über die Erbringung des Dienstes.

1. Nutzungsbedingungen

Um die Anwendung und den Dienst nutzen zu können, muss der Benutzer mindestens 18 Jahre alt sein.

Durch die Installation der Plug-In Software oder Nutzung der Web-basierenden Anwendung stimmt der Benutzer den nachfolgenden Bedingungen zu. Sollte der Benutzer diesen Bedingungen nicht zustimmen besteht keine Berechtigung, die Anwendung herunterladen, zu installieren oder zu verwenden.

Die Anwendung wird für den jeweiligen Benutzer lizensiert, jedoch nicht veräußert. Die Nutzung der Anwendung durch den Benutzer unterliegt den in dieser EULA dargelegten Geschäftsbedingungen. Durch das Herunterladen, Installieren oder Verwenden der Anwendung akzeptiert der Benutzer hiermit die Bedingungen dieser EULA.

Für die Nutzung der Anwendung ist eine Internetverbindung erforderlich. OBO übernimmt keine Garantie dafür, dass die Anwendung auf allen Geräten zugänglich oder an allen geografischen Standorten verfügbar ist.

Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für etwaige Kosten, die ihm durch den Zugriff auf die Anwendung über sein Gerät entstehen.

2. Definitionen

  • Website unter: https://www.obo.de/de-de/service/bim
  • BIM@OBO ermöglicht Planern, Architekten und Installateuren BIM-gerechte Planungen für die Elektroinstallation – schnell, reibungslos und nachhaltig. Dabei profitieren die Anwender von einem vollständig neu und an ihren Anforderungen ausgerichteten BIM-Angebot, das sie über alle Projektphasen des Building Information Modeling hinweg effektiv unterstützt. Zudem sichert die direkte Integration in ihre gewohnte Planungsumgebung eine effiziente und zuverlässige Planung, ganz gleich, ob OBO-spezifisch oder herstellerneutral. Die Software ist auf der Website verfügbar und kann über einen Webbrowser aufgerufen bzw. verwendet werden. Die Software ist für die Bereitstellung des Dienstes erforderlich. Mit dem BIM@OBO Plug-in binden Sie die OBO-Produktwelt zudem direkt in Ihr Revit ein. Sie sparen sich mühevolles Suchen und Platzieren von Einzelkomponenten und können stattdessen nach der Anmeldung direkt das für Sie passende System konfigurieren, ins Revit laden und starten.
  • Service kostenloser Service, der dem Kunden Zugriff auf BIM@OBO und Download von:
    • Dateien in vielen Formaten, bestehend aus Modellen (3D) und deren Ansichten (2D) sowie technischen Zeichnungen von Produkten, die vom Anbieter als Teil von BIM@OBO angeboten werden; und/oder
    • Plug-in für spezielle Programme, das solche speziellen Programme mit BIM@OBO integriert; und mit einer nicht ausschließlichen Lizenz zur Nutzung von Werken, die in diesen Dateien und Plug-Ins enthalten sind.
  • Benutzer eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine andere Organisation, die durch eine Satzung rechtsfähig ist, die durch einen Vertreter oder einen Mitarbeiter handelt, der der Service zur Verfügung gestellt wird.

3. Lizenz, geistige Eigentumsrechte

OBO und seine verbundenen Unternehmen (gem. § 15 AktG) sowie gegebenenfalls seine Drittlizenzgeber sind die vollständigen Eigentümer der Anwendung und der für ihre Bereitstellung verwendeten Software. Alle Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte an allen Informationen und Materialien in der Anwendung oder dem Dienst liegen bei OBO, seinen verbundenen Unternehmen oder Drittlizenzgebern. „OBO“ ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG.

Vorbehaltlich dieser Nutzungsbedingungen gewährt OBO dem Benutzer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, begrenzte und persönliche Lizenz zur Installation, Ausführung, Anzeige und Nutzung der Anwendung ausschließlich für persönliche und nicht professionelle oder berufliche Zwecke des Benutzers. Der Benutzer verpflichtet sich, die Anwendung oder Teile davon nicht zu unterlizenzieren, zu verkaufen, zu verteilen, zu kopieren, zu reproduzieren, zu vermieten, zu leasen, zu übertragen, abzutreten, zu modifizieren, zu veröffentlichen, zurückzuentwickeln oder anderweitig kommerziell zu nutzen.

Alle Rechte, die dem Benutzer nicht ausdrücklich gewährt werden, bleiben ausschließlich OBO vorbehalten. OBO kann alle von den Benutzern der Anwendung bereitgestellten Ideen oder Kommentare kostenlos nutzen und verwerten, sofern OBO dies für angemessen hält.

4. Inhalte Dritter / Subunternehmer

Von Dritten erstellte Inhalte können über die Anwendung zur Verfügung gestellt werden. Zu diesen Inhalten können unter anderem von Dritten vorgenommene Einstellungen gehören. Zur Klarstellung: Für solche Inhalte Dritter ist allein der Dritte verantwortlich, der diese Inhalte erstellt hat und/oder Rechte daran besitzt. OBO übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Qualität, Beschaffenheit, die bestehenden Eigentumsverhältnisse oder Zuverlässigkeit der durch Dritte bereitgestellten Inhalte.

OBO behält sich zudem das Recht vor, Subunternehmer für die Bereitstellung der Anwendung einzusetzen.

5. Anmeldeverfahren

Die Registrierung ist für den Vertragsabschluss und die Erbringung der Dienstleistung erforderlich. Ohne Registrierung steht lediglich die Browserfunktion (ohne Download) zur Verfügung.

Die Registrierung erfordert die Zustimmung des Benutzers, die die Nutzungsbedingungen sowie Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien umfasst. Die Einwilligung wird durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen und Anklicken der Schaltfläche „Registrieren“ erteilt.

 Im Registrierungsformular muss der Benutzer die folgenden Informationen angeben, die für die Bereitstellung des Dienstes erforderlich sind:

  • Notwendige Angaben: Vorname, Nachname, Land, Firma, Unternehmenstyp, Funktion im Unternehmen und E-Mail, Passwort zum Kundenkonto und Passwortbestätigung.
  • Optionale Angaben: Die Angabe der Telefonnummer ist optional.

OBO sendet eine E-Mail zur Bestätigung der Registrierung an die vom Benutzer angegebene E-Mail-Adresse. OBO kann die Registrierung des Kundenkontos ohne Angabe von Gründen verweigern, insbesondere wenn die Angaben des Benutzers unvollständig oder ungenau sind. In diesem Fall kommt der Vertrag nicht zustande.

Nach Erhalt einer E-Mail zur Bestätigung der Registrierung kann der Benutzer mit der Nutzung von BIM@OBO beginnen.

Mit dem Download von Dateien und/oder Plugins durch den Benutzer im Rahmen des Dienstes räumt OBO dem Benutzer die nicht ausschließliche, unentgeltliche Lizenz ein, die in diesen Dateien und/oder Plugins enthaltenen Werke zu verwerten im Nutzungsbereich der Speicherung dieser Werke auf der Festplatte eines Computers oder im Speicher eines anderen vom Kunden verwendeten Geräts; Verwendung in speziellen Programmen; Kopieren; Anzeigen und Teilen als Teil von Projekten oder anderen Dokumenten, die mit speziellen Programmen erstellt wurden.

6. Haftungsausschluss

Die von der Anwendung durchgeführten Berechnungen basieren ausschließlich auf den vom Kunden oder Benutzer bereitgestellten Daten und Informationen. Die Berechnung oder die daraus resultierenden Ergebnisse sind keinesfalls als Ersatz für die erforderlichen Berechnungs- oder Planungsleistungen einer qualifizierten Person gedacht, die mit den Einzelheiten des Projekts vertraut ist, und müssen vor jeder Verwendung von einer solchen qualifizierten Person überprüft werden.

Daher übernimmt OBO keine Gewähr oder Garantie für die Vollständigkeit oder Genauigkeit der Ergebnisse einer solchen Berechnung, die von dieser Softwareanwendung in Bezug auf die spezifischen Anforderungen eines Projekts bereitgestellt werden. OBO schließt im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung aus und übernimmt keine Gewähr oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit, insbesondere, aber nicht beschränkt auf, Ergebnisse in Bezug auf Verbrauch oder Energieeinsparung, Innentemperaturen, Kapitalrenditebedingungen und Eignung für einen bestimmten Zweck, sofern OBO eine Verpflichtung gegenüber dem Kunden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt hat.

Unter keinen Umständen haftet OBO für Vertrags-, Gewinn-, Umsatz-, Geschäfts- oder Firmenwertverluste oder andere besondere, indirekte oder direkte Folgeverluste oder -schäden, wie auch immer diese verursacht und ausgestaltet wurden.

7. Keine Garantien

Ungeachtet etwaiger gegenteiliger Bestimmungen und im größtmöglichen nach geltendem Recht zulässigen Umfang wird die Anwendung „wie besehen“, mit allen Fehlern und „wie verfügbar“ ohne Gewährleistung jeglicher Art, ohne Leistungszusicherungen oder Garantien jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Das alleinige Risiko liegt beim Benutzer. Das gesamte Risiko einer zufriedenstellenden Qualität und Leistung liegt beim Benutzer.

OBO übernimmt keine ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Gewährleistungen, einschließlich stillschweigender Gewährleistungen für den Zustand, ununterbrochene Nutzung, Genauigkeit der Daten (Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standortdaten), Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Standortzweck und Nichtverletzung Rechte Dritter. OBO übernimmt keine Gewährleistung:

  • für Beeinträchtigungen der Nutzung der Anwendung oder des Dienstes des Benutzers.
  • dass die Anwendung oder der Dienst den Anforderungen des Benutzers entspricht,
  • dass der Betrieb der Anwendung oder des Dienstes ununterbrochen und fehlerfrei erfolgt,
  • dass die Anwendung oder der Dienst mit anderen Anwendungen interoperieren oder kompatibel sein kann,
  • dass Fehler in der Anwendung oder dem Dienst behoben werden.

Eine Mündliche oder schriftliche Beratung durch OBO oder einen autorisierten Vertreter begründet gleichsam keinerlei Garantie.

8. Laufzeit und Kündigung

Die Lizenz des Benutzers gemäß dieser EULA beginnt an dem Datum, an dem der Benutzer diese EULA akzeptiert und die Anwendung herunterlädt, installiert oder anderweitig nutzt, und endet an dem Datum, an dem entweder der Benutzer die Anwendung kündigt (durch formlose E-Mail an BIM@OBO.de) oder diese EULA durch OBO gekündigt wird. Bei Kündigung oder Beendigung dieser Vereinbarung erlischt die in Ziff. 3 genannte Lizenz.

Die Lizenz des Benutzers erlischt sofort, wenn der Benutzer versucht, technische Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Anwendung zu umgehen, oder wenn der Benutzer die Anwendung anderweitig unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieser EULA nutzt. In einem solchen Fall muss der Benutzer alle Kopien der Anwendung vernichten und den Zugriff auf die Anwendung unterbinden.

9. Rechte und Pflichten des Anbieters

OBO erbringt den Service mit Sorgfalt und Sorgfalt.

OBO ist nicht verantwortlich für Unregelmäßigkeiten während der Bereitstellung des Dienstes, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

a) fehlerhaftes Funktionieren des vom Kunden verwendeten Webbrowsers;
b) fehlerhaftes Funktionieren der Internetverbindung;
c) nachteilige Handlungen Dritter;
d) andere Gründe, die OBO nicht zu vertreten hat.

Die Vereinbarung endet, wenn der Kunde:
a) falsche Angaben im Registrierungsformular gemacht hat;
b) gegen eine der Bedingungen hiervon verstößt;
c) den Service entgegen geltendem Recht nutzt.

OBO kann Updates, Reparaturen und Wartungsarbeiten an BIM@OBO und anderen technischen Einrichtungen durchführen, die für die Bereitstellung des Dienstes verwendet werden, und den Zugang zu BIM@OBO vorübergehend für die Zeit sperren, die für die Erbringung dieser Vorgänge erforderlich ist. Informationen über eine solche Sperrung werden auf der Website veröffentlicht.

10. Rechte und Pflichten des Benutzers

Der Benutzer ist verpflichtet, im Registrierungsformular wahrheitsgemäße und zutreffende Angaben zu machen.

Dem Benutzer ist bekannt, dass alle Angaben des Anbieters im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung rein informatorischen Zwecken dienen. Jegliche Verwendung solcher Informationen durch den Benutzer für die Zwecke eines Projekts oder zur Lösung eines technischen Problems erfolgt ausschließlich auf Risiko des Benutzers und muss vom Benutzer unabhängig überprüft werden.

Der Benutzer erwirbt keine Rechte an Dateien oder Plug-Ins, die im Rahmen des Dienstes heruntergeladen werden, mit Ausnahme der Lizenz gem. Ziff. 3. Der Benutzer muss die Bedingungen der Lizenz einhalten, insbesondere darf der Benutzer keine Dateien und/oder Plug-Ins bearbeiten oder mit Dritten teilen, es sei denn, dies geschieht als Teil eines Projekts oder eines anderen Dokuments, das unter Verwendung spezieller Programme erstellt wurde.

Bei Kündigung oder Beendigung dieser Vereinbarung hat der Benutzer unverzüglich alle heruntergeladenen Dateien und/oder Plug-Ins zu löschen. Trotz der Kündigung ist der Benutzer berechtigt, Dateien und/oder Plug-Ins, die als Teil der Projekte oder anderer Dokumente, die unter Verwendung dedizierter Programme erstellt wurden, gemeinsam zu verwenden, jedoch nur in Verbindung mit diesem Projekt.

11. Datenschutz

Die OBO Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung dieser Website und ihrer angebotenen Dienste. Die darin enthaltenen Bestimmungen werden hiermit zum Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen gemacht. www.obo.de/datenschutzerklaerung/

12. Änderungen

OBO kann das Angebot der Anwendung jederzeit und nach eigenem Ermessen mit oder ohne Zustimmung der Benutzer einstellen. OBO ist jedoch bestrebt, die Benutzer vorab hierüber zu informieren.

OBO behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teile zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen, indem die aktualisierten Nutzungsbedingungen auf der Website von OBO veröffentlicht werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Benutzer diese Änderungen akzeptiert, wenn er die Anwendung weiterhin nutzt. Der Benutzer ist jederzeit berechtigt, seine Lizenz gemäß diesen Bedingungen zu kündigen, sobald die geänderte Fassung in Kraft tritt.

OBO behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen, falls aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erforderlich, jederzeit zu ändern. Änderungen der Nutzungsbedingungen wird OBO rechtzeitig vor Inkrafttreten ankündigen. Die Änderungen werden wirksam, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Wochen widersprechen. OBO weist Sie bei der Ankündigung der Änderungen auf das Recht zum Widerspruch und die Folgen des Ausbleibens eines Widerspruchs hin.
OBO behält sich ebenfalls vor, einzelne Seiten, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Soweit der Benutzer Unternehmer ist, unterliegen diese Nutzungsbedingungen dem materiellen und formellen Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit der Benutzer Verbraucher ist, unterliegen diese Nutzungsbedingungen dem materiellen und formellen Recht der Bundesrepublik Deutschland, wenn dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Verbraucherschutzvorschriften, entgegenstehen.
Soweit es sich bei dem Benutzer um einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, wird Menden (Sauerland) als ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesen Nutzungsbedingungen entstehenden Streitigkeiten bestimmt.

14. Salvatorische Klausel

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Nutzungsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihre Gültigkeit davon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine im Wege der Auslegung zu ermittelnder Regelung, die der unwirksamen in rechtswirksamer Weise an die wirtschaftlich und tatsächlich gewollte am nächsten kommt.

Sollte OBO es versäumen, die Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen oder einer ihrer Bestimmungen durchzusetzen, bedeutet dies nicht den Verzicht auf die entsprechenden Rechte.

15. Verschiedenes

Diese EULA stellt die vollständige Vereinbarung über die Nutzung der Anwendung zwischen dem Benutzer und OBO dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen und Zusicherungen zwischen ihnen.

Individual- und Nebenabreden zwischen dem Benutzer und dem Anbieter bedürfen unter Androhung ihrer Unwirksamkeit der Schriftform.

Kontakt

Die BIM@OBO Plattform wird von der OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG, einem deutschen Unternehmen mit Sitz in Hüingser Ring 52, D-58710 Menden bereitgestellt. Wenn Sie Fragen zum BIM@OBO Service haben, wenden Sie sich an das BIM@OBO Team. 

zum BIM-Formular