Gespräch_Computer_Personen

Erfahrungen von übernommenen Azubis

Julian Brambring

Bereichsleiter Beschaffung

Mein Weg bei OBO begann mit dem dualen Studium VWA zum Betriebswirt. Nach dem Studium bin ich dann im Einkauf übernommen worden und konnte von Beginn an vielfältige Aufgaben übernehmen und hatte eine hohe Verantwortung.
Ich konnte viele nationale und internationale Projekte begleiten und bin auf meinem Weg von OBO immer mit begleitenden Schulungsmaßnahmen unterstützt worden.
10 Jahre nach meinem Einstieg bei OBO habe ich dann die Bereichsleitung Beschaffung übernommen und leite seitdem ein junges Team bestehend aus 15 Mitarbeitern.

Ausbildungszeitraum: August 2009 bis Februar 2013

brambringj_LThumb

Melanie Harforth

Kundenservice Süd / SüdWest

Mit OBO habe ich mich bei meiner Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bewusst für ein großes, gut strukturiertes Unternehmen entschieden. Denn mir war von vornherein klar, dass ich mich immer weiter entwickeln wollte. Als dann die Zusage kam, habe ich mich so gefreut, dass ich noch am gleichen Tag direkt ebenfalls zugesagt habe.
Eine gute Entscheidung: Heute fühle mich rundum angekommen. Aktuell arbeite ich im Kundenservice Deutschland im Frontoffice und bin hier sehr zufrieden, da meine Aufgaben abwechslungsreich und vielfältig sind.

Ausbildungszeitraum: August 2020 bis Januar 2023

harforthm_LThumb

Sören Teichmann

Abteilungsleiter Testcenter Langware

Als gebürtiger Mendener habe ich bereits zu meiner Schulzeit einige Ferienjobs bei OBO gemacht. Da ich naturwissenschaftlich interessiert bin und den Werkstoff Stahl faszinierend finde, war OBO von Anfang an ein spannender Arbeitgeber für mich.
Ich habe mich dann für die Ausbildung zum Oberflächenbeschichter für Feuerverzinkung entschieden und die Prüfung zum staatlich geprüften Techniker für Korrosionsschutz absolviert.
Stationen in der Feuerverzinkerei und als Korrosionsschutzfachmann haben mich dann zu meiner heutigen Position geführt: Ich leite die Abteilung Testcenter Langware.

Ausbildungszeitraum: August 2012 bis Februar 2015

teichmanns_LThumb

Jaron Saß

Sachbearbeiter Logistik Dienstleistungen

Während meiner Ausbildung zum Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen konnte ich alle kaufmännischen und logistischen Bereiche bei OBO kennenlernen. Auch ein
mehrmonatiger Aufenthalt in einer kooperierenden Spedition gehörte dazu.
Durch das duale Ausbildungssystem wurden Praxis und Theorie immer abwechslungsreich miteinander kombiniert. Seit meiner bestandenen Abschlussprüfung unterstütze ich nun den Frachteinkauf und den Projektbereich in der Logistik.

Ausbildungszeitraum: August 2020 bis Juli 2023

Henrik Springer

Bereichsleiter Procurement

Von August 2012 bis März 2016 durfte ich mich der Aufgabe des dualen Studiums stellen.
Die permanente Verbindung zwischen dem Studium und der praktischen Ausbildung ermöglicht es, der Theorie direkt die praktische Anwendung zu geben.
Durch die kompetente Betreuung im Unternehmen fiel es mir leichter, Lerninhalte zu verstehen und zu vertiefen.
Seit meinem erfolgreich abgeschlossen dualen Studium  arbeite ich in der Einkaufsabteilung. Das mir hier entgegengebrachte Vertrauen und das positive Arbeitsklima hat mir den Einstieg in die Berufswelt enorm erleichtert.

Ausbildungszeitraum: August 2012 bis März 2016

springerh_LThumb

Celebi Saglam

Zerspanungsmechaniker

Seit meiner Kindheit bin ich sehr technikbegeistert und habe Spaß am Handwerk.
Nachdem ich das erste Mal gesehen habe, wie ein Motor gefräst wird, wusste ich:
Das ist genau der richtige Job für mich.
Ich habe dann zunächst ein Praktikum bei OBO gemacht und mich anschließend für die Ausbildung hier entschieden.

Besonders gut gefällt mir, dass wir viel lernen und eigenständig arbeiten können. Im ersten Lehrjahr ist man fast ausschließlich in der Ausbildungswerkstatt und lernt dort die Basics: Zentrieren, Bohren, Fräsen und Drehen – das bereitet einen sehr gut auf die späteren Aufgaben vor.

Ausbildungszeitraum: August 2021 bis Juni 2024

Saglam_Celebi_jpg
Interessiert? Jetzt bewerben.

Diese Erfahrungsberichte könnten Dich auch interessieren: