Wind ist eine unerschöpfliche Quelle für die Produktion von erneuerbarer Energie und spielt bei der Energiewende eine entscheidende Rolle. Das Ziel von OBO ist es, die Energiewende nicht nur mitzugestalten, sondern mit zuverlässigen Lösungen für die elektrotechnische Infrastruktur zu prägen. Die Windenergiebranche ist dabei eine unserer Kernkompetenzen. Wir wissen, dass Windenergieanlagen enorme Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Komponenten stellen und dass den Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen dabei eine besondere Bedeutung zukommt. Denn sie ist ausschlaggebend für die Funktionssicherheit des gesamten Windrads. Mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Produktportfolio bietet OBO Komplettlösungen für die gesamte Elektroinstallation von Windkraftwerken – von der Bügelschelle bis zum Kabeltragsystem, vom Überspannungsschutz- bis zum Blitzschutzsystem. Durch die Erfahrungen aus zahlreichen anspruchsvollen Großprojekten weltweit wissen wir genau, worauf es ankommt und beziehen von Anfang an wesentliche Erfordernisse hinsichtlich Standort, Reglungstechnik und Sicherheit mit ein. Wir begleiten Ihr Projekt aus dem Bereich Windkraftanlagen Technologie von der Beratung über die erste Planung bis zur Fertigstellung der für Sie individuell passenden Lösung.

OBO Windenergie Lösungen: Ihre Vorteile im Überblick

  • Langjährige Expertise und Erfahrungen aus zahlreichen anspruchsvollen Großprojekten im Bereich Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen weltweit
  • Komplettlösungen für die gesamte elektrotechnische Ausrüstung von Windenergieanlagen – vom Fundament bis zur Gondel
  • Maßgeschneiderter Support von der Beratung über die Planung bis zur Fertigstellung passgenauer Windenergie Lösungen
  • Expertenwissen rund um die hohen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Komponenten
  • Fundierte Installations- und Planungshilfen rund um die Elektroinstallation für Windkraftwerke
 

Schnelleinstieg

 

Volle Windenergie voraus: Diese Bereiche decken wir ab

 

Bei OBO finden Sie folgende Bereiche der Windkraftanlagen

 

Downloads

Auswahlhilfe äußerer Blitzschutz
PDP Steckbarer Datenleitungsschutz
Blitzschutz-Leitfaden
 

FAQ

Welche Normen gilt es für den Blitzschutz von Windkraftanlagen zu beachten?

Die IEC 61400-24, DIN EN 62305 enthält detaillierte Anforderungen und Empfehlungen für den Blitzschutz von Windkraftanlagen, einschließlich der Installation von Blitzschutzsystemen und der Ableitung von Blitzen. 

Die DIN EN 62305 behandelt den Blitzschutz von Gebäuden und Strukturen im Allgemeinen. Obwohl sie nicht speziell für Windkraftanlagen entwickelt wurde, können einige ihrer Bestimmungen auch auf diese Anlagen angewendet werden.

Als weitere relevante Normen sind zu nennen: Richtlinie des Germanischen Lloyds zur Zertifizierung von Windenergieanlagen, DNVGL-ST-0076 „Design of electrical installations for wind turbines“

Welche Lösungen bietet OBO für Blitzschutzklasse 1 Gebäude an?

Zum Schutz des gesamten Gebäudes umfasst das OBO-Portfolio zahlreiche Produkte zur Installation des äußeren Blitzschutzes und der sicheren Ableitung des Blitzstromes. Ergänzt werden diese Produkte durch Systeme zur Erdung des Gebäudes sowie eine breite Auswahl an Überspannungsschutzgeräten.

Warum ist ein effektiver Überspannungsschutz für Windkraftanlagen wichtig?

Ein effektiver Überspannungsschutz bewahrt die elektrischen Komponenten einer Windkraftanlage vor Spannungsspitzen, die beispielsweise durch Blitzentladungen verursacht werden. Dadurch wird ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet und die Lebensdauer der Anlagen verlängert. Im schlimmsten Fall könnten nicht nur einzelne Komponenten betroffen sein, sondern es besteht die Gefahr eines kostspieligen Totalausfalls der Anlage. Daher ist es von größter Bedeutung, dies unter allen Umständen zu vermeiden.

Müssen Windkraftanlagen einen Blitz -und Überspannungsschutz aufweisen?

In vielen Ländern sind Blitz- und Überspannungsschutzsysteme für Windkraftanlagen gesetzlich vorgeschrieben oder werden zumindest stark empfohlen. In der Regel müssen Windkraftanlagen gemäß nationaler und internationaler Normen und Vorschriften geschützt werden, in denen Anforderungen an den Blitz- und Überspannungsschutz definiert werden. Diese sehen auch die Installation von Blitzableitern, die Ableitung von Blitzenergie in den Boden sowie die Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen an elektrischen Anlagen und Geräten vor.

Welche Möglichkeiten der Zugentlastung habe ich bei senkrechter Kabelverlegung?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die senkrechte Versorgung sicher zu gestalten. Grundsätzlich gilt jedoch, dass Kabel oder Leitungen durch geeignete Maßnahmen in Abständen befestigt werden müssen, sobald ihre Verlegeart nicht durchgehend gestützt wird.

Steigeleitersysteme sind für eine senkrechte Verlegung die optimale Lösung. Eine weitere Möglichkeit bietet die Verlegung direkt an der Wand. Profilschienen mit entsprechenden Bügelschellen oder auch Einzelschellen werden hierbei direkt an der Wand oder an einer Stahlkonstruktion befestigt.

Sind die steckbaren Überspannungsableiter aus dem OBO-Portfolio für den Einsatz in Windkraftanlagen geeignet?

Ja, die V20- und V50-Ableiter wurden speziell auf ihre Leistungsfähigkeit in stark vibrationsbelasteten Umgebungen getestet und eignen sich uneingeschränkt für den Einsatz in Windkraftanlagen

Welche Möglichkeiten gibt es, um eine Brandweiterleitung zu verhindern?

Zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme eignet sich zum Beispiel unsere Kabelbandage PYROWRAP® Wet FSB-WLS. Die Bandage besteht aus einem flexiblen Gewebe mit einer Brandschutzbeschichtung, die einfach zugeschnitten werden kann. Je nach Anwendungsfall sind die OBO-Metallbandschellen eine ideale Lösung für die Montage.

Wie erreiche ich eine optimale Zugentlastung bei der Verwendung von Kabelabzweigkästen?

Um eine optimale Zugentlastung zu erreichen, sollten zusätzliche Kabelverschraubungen verwendet werden. Diese lassen sich durch das metrische Gewinde leicht an den Kabelabzweigkästen montieren und weisen neben einer sehr guten Zugentlastung auch einen IP-68 Schutz auf.

Wie halte ich Trennungsabstände zum Blitzschutz-System bei Windkraftanlagen ein?

Können die Trennungsabstände mit einem konventionellen Blitzschutzsystem nicht eingehalten werden, so kann der Trennungsabstand durch den Einsatz der verschiedenen OBO isCon-Ableitungen um bis zu 90 cm reduziert werden. Weitere Informationen zu unserem isCon-System finden Sie hier.

 

Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit

Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen

Frank Steinhoff

Leiter Vertriebsregion Nord

02373 / 89 3117steinhoff.frank@obo.de

Anrede

* Pflichtangaben

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Formular nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gerne können Sie hierfür aber auch andere Kommunikationswege nutzen.
Wenn Sie sich für die Kontaktaufnahmen per Formular entscheiden, werden wir über die Pflichtfelder nur die Daten von Ihnen abfragen, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Daten uns helfen, Ihre Anfrage interessengerecht beantworten zu können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, damit wir Sie persönlich ansprechen und Ihre Fragen bestmöglich beantworten können.
Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.