Teilnahmebedingungen Weihnachtsgewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel der OBO Bettermann Group, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Ablauf des Gewinnspiels

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 27.11.2019, 18:00 Uhr bis zum 22.12.2019, 15:00 Uhr. Insgesamt werden an allen vier Adventssonntagen Preise verlost.

Am 01.12.2019 wird die Playstation 4 verlost unter allen Nutzern, die den Instagramkanal @obobettermanndeutschland abonniert haben, den Beitrag geliked und die Gewinnspielspielfrage „In wie vielen Ländern ist OBO Bettermann vertreten?“ korrekt in einem Kommentar unter dem Feedbeitrag beantwortet haben. Dies kann in dem Zeitraum vom 27.11.2019, 18 Uhr, bis zum 01.12.2019, 15 Uhr geschehen.

 Am 08.12.2019 wird ein Jochen Schweizer Erlebnisgutschein verlost unter allen Nutzern, die den Instagramkanal @obobettermanndeutschland abonniert haben, den Beitrag geliked und die Menge der auf dem Bild abgebildeten OBO-Produkte gezählt und in einem Kommentar unter dem Feedbeitrag korrekt wiedergegeben haben. Dies kann in dem Zeitraum vom 04.12.2019, 18 Uhr, bis zum 08.12.2019, 15 Uhr geschehen.

Am 15.12.2019 wird eine Kaffeemaschine verlost unter allen Nutzern, die den Instagramkanal @obobettermanndeutschland abonniert haben, den Beitrag geliked und die Gewinnspielspielfrage „Mit welchem Produkt ist OBO Bettermann bekannt geworden?“ korrekt in einem Kommentar unter dem Feedbeitrag beantwortet haben. Dies kann in dem Zeitraum vom 11.12.2019, 18 Uhr, bis zum 15.12.2019, 15 Uhr geschehen.

Am 22.12.2019 werden vier Karten für ein Fußballspiel der Borussia Dortmund gegen Union verlost unter allen Nutzern, die den Instagramkanal @obobettermanndeutschland abonniert haben, den Beitrag geliked und die Frage „Welches OBO-Produkt wurde bei der Restauration des Kölner Doms verbaut? A) Deskbox B) Kabelrinne C) Bürstenleisten-Kanalsystem OKB“  in einem Kommentar unter dem Feedbeitrag beantwortet haben. Dies kann in dem Zeitraum vom 04.12.2019, 18 Uhr, bis zum 08.12.2019, 15 Uhr geschehen.

Teilnahmebeitrag

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch Posten eines Kommentars direkt unter das jeweilige Gewinnspiel-Posting des Betreibers auf Instagram. Der Nutzer nimmt an der jeweiligen Verlosung des Preises teil, unter dessen Beitrag er kommentiert. Mehrere Kommentare eines Teilnehmers unter demselben Feedbeitrag werden als eine einzelne Teilnahme gewertet.

Darüber hinaus behält sich der Veranstalter vor, jeden Beitrag ohne Angabe von Gründen aus dem Wettbewerb auszuschließen.

Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Der Erwerb einer Ware oder Dienstleistung hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen (und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder). Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

  1. Bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels

  2. Bei Verdacht auf Manipulation

  3. bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

  4. bei unlauterem Handeln oder

  5. bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Folgende Preise werden unter allen Teilnehmern, die die richtige Anzahl genannt haben, verlost:

  • 1x Playstation 4

  • 1x Jochen Schweizer Erlebnisgutschein für 2 Personen

  • 1x Kaffeevollautomat DeLonghi Magnifica S

  • 1x Stadiontickets Borussia Dortmund gegen Union Berlin im Signal Iduna Park für 4 Personen

Pro Gewinnspielsonntag gewinnt ein Teilnehmer einen Preis. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine private Nachricht bei Instagram über den Gewinn informiert.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein, behält sich der Betreiber das Recht vor, den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige Alternative zu ersetzen. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Sämtliche Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Anspruch endgültig und der Gewinn wird unter den anderen Teilnehmern, die die richtige Anzahl genannt haben, verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Ergänzender Datenschutz

Es werden alle Instagram-Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht, die Kommentare auf Instagram bleiben bestehen und sind öffentlich einsehbar. Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Geschieht dies im Zeitraum des Gewinnspiels, wird der Teilnehmer automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber postalisch oder an folgende Email zu richten digitalnoSpam@obo.de

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.