Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Weber-Grill via Instagram

1. Allgemeines zum Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel der OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden, Deutschland, Registernummer HRA 4854, erreichbar unter Telefonnummer 0049-2373-89-0 und der Mailadresse  infonoSpam@obo.de, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Ablauf des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am 07.08.2020, 14:00 Uhr und dauert an bis zum 13.08.2020, 12:00 Uhr. Der Veranstalter lädt auf seinem Instagramkanal „obobettermanndeutschland“ den Beitrag hoch, indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufgefordert werden, die abgebildeten Kabelabzweigkästen zu zählen. Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer sollen ihren Tipp in den Kommentaren unter dem Bild mitteilen. Sie haben dafür bis zum 13.08.2020, 12 Uhr Zeit. Unter allen richtigen Antworten wird der Gewinn per Losverfahren vergeben. Der Gewinner des Preises wird am 13.08.2020 um 15 Uhr auf dem Instagramkanal „obobettermanndeutschland“ in einem Storybeitrag verkündet.

3. Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen (und Mitarbeiter des Veranstalters, dessen verbundener Unternehmen nach §§ 15ff AktG, sowie deren Familienmitglieder). Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn dazu berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

  1. Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels
  2. Verdacht auf Manipulation
  3. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen,
  4. unlauteres Handeln
  5. falsche oder irreführende Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel; oder
  6. Verstoß gegen die Facebook-Richtlinien.

4. Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch das Kommentieren des Beitrages auf dem Profil „obobettermanndeutschland“, der dort am 07.08.2020 veröffentlicht wird. Im Bild sind mehrere Kabelabzweigkästen des Veranstalters versteckt, die die Teilnehmerinnen/Teilnehmer zählen müssen. Die Teilnahme erfolgt durch die Nennung der Anzahl in den Kommentaren. Zwischen allen Teilnehmerinnen/Teilnehmern, die die richtige Anzahl genannt haben, entscheidet das Los. Mehrere Kommentare einer Teilnehmerin/eines Teilnehmers werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Gültigkeit hat in diesem Fall der zeitlich zuerst abgegebene Kommentar der Teilnehmerin/des Teilnehmers.

Zusätzlich zur Nennung der richtigen Anzahl sind folgende Kriterien zur Gewinnspielteilnahme zu erfüllen:

  1. Like des Beitrags
  2. Folgen der Instagramseite „obobettermanndeutschland“

5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Unter allen Teilnehmerinnen/Teilnehmern wird folgender Gewinn verlost:

  • 1x Weber® Spirit II S-210 mit GBS Gasgrill

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich damit einverstanden, mit seinem bzw. ihrem Instagramnamen in einer Story des Instagramkanals @obobettermanndeutschland in einer Story verlinkt zu werden.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner/die Gewinnerin. Der Gewinner/die Gewinnerin wird über eine private Nachricht bei Instagram informiert. Die Gewinnübermittlung erfolgt per Versand.

Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige Alternative zu ersetzen. Für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners/der Gewinnerin. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner/die Gewinnerin selbst verantwortlich.

Meldet sich ein Gewinner/eine Gewinnerin nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Anspruch endgültig.

6. Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne die Mitteilung von wichtigen Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für wichtige Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

7. Datenschutz-Information

Verantwortlicher

(siehe Veranstalter Punkt 1.)

Datenschutzbeauftragter:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52

58710 Menden

Telefon: 02373 / 89-1351

E-Mail:   datenschutz@obo.de

Verantwortlicher im Sinne des DSGVO ist der oben angegebene Veranstalter.

Es werden alle Instagram-Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht, die im Rahmen des Gewinnspiels auf den Social Media Kanälen von OBO Bettermann veröffentlichten Beiträge bleiben bestehen und sind öffentlich einsehbar. Adressdaten werden nur von den Gewinnern/Gewinnerinnen erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten der Teilnehmerin/des Teilnehmers umgehend gelöscht. Geschieht dies im Zeitraum des Gewinnspiels, wird die Teilnehmerin/der Teilnehmer automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1 lit b  Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Betroffenenrechte

Ihnen stehen als Betroffener die in unserer Datenschutzerklärung (sh. www.obo.de ) beschriebenen Betroffenenrechte zu (Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Unterrichtung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung sowie ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde). Der Widerruf ist schriftlich an den unter Punkt 1 angegebenen Veranstalter zu richten.

8. Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter postalisch oder an folgende Email zu richten digitalnoSpam@obo.de.

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.