Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Light + Building 2020

1. Allgemeines zum Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel der OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden, Deutschland, Registernummer HRA 4854, erreichbar unter Telefonnummer 0049-2373-89-0 und der Mailadresse  infonoSpam@obo.de, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Ablauf des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am 08.03.2019, 09:00 Uhr und dauert an bis zum 12.03.2019, 16:00 Uhr. Insgesamt wird an jedem Tag um 17:00 Uhr ein Gewinn für den Beitrag mit den meisten Likes vergeben. Der Gewinner/die Gewinnerin wird um jeweils 17 Uhr auf der Bühne des Messestandes von OBO Bettermann verkündet.

Zusätzlich zur täglichen Gewinnvergabe wird nach der Messe am 18.03.2020 um 17:00 Uhr ein Gewinn vergeben. Diesen gewinnt der Teilnehmer beziehungsweise die Teilnehmerin mit dem Beitrag, der die meisten Likes bis zum 18.03.2020, 15:00 Uhr sammeln konnte. Der Gewinner/die Gewinnerin des Zusatzgewinns wird über Instagram verkündet.

Relevant für die Gewinnvergabe sind alle Beiträge, die zwischen dem 08.03.2020 und dem 13.03.2020 mit der Fotobox am Stand des Veranstalters auf der Light+Building aufgenommen, bei Instagram veröffentlicht wurden und die unten genannten Voraussetzungen erfüllen.

Während das Gewinnspiel andauert können täglich unten genannte Gewinne von den Teilnehmern gewonnen werden.

3. Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit einem eigenen, öffentlich einsehbaren Account auf Instagram vertreten sind. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Der Erwerb einer Ware oder Dienstleistung hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen (und Mitarbeiter des Veranstalters, dessen verbundener Unternehmen nach §§ 15ff AktG sowie ihre Familienmitglieder). Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

  1. Bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels
  2. Bei Verdacht auf Manipulation
  3. bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
  4. bei unlauterem Handeln oder
  5. bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel
  6. bei Verstößen gegen die Facebook-Richtlinien.

4. Teilnahmebeitrag

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch das Posten eines Beitrages auf dem eigenen Instagramprofil, bei dem es sich um ein öffentlich zugängliches Profil handeln muss. Der Beitrag muss am Fotoautomaten erstellt worden sein, der durch OBO Bettermann am Messestand des Unternehmens auf der Light+Building 2020 bereitgestellt ist. Der Teilnehmer hat bis 16 Uhr des jeweiligen Tages Zeit, die Likes seines Beitrages zu sammeln. Am Ende entscheidet die Anzahl der Likes über den Gewinner/die Gewinnerin. Bei gleicher Anzahl der Likes von Gewinnspielbeiträgen entscheidet das Los. Gewinnspielrelevant sind ausschließlich die Beiträge, die nachfolgende Kriterien erfüllen:

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin hat

  • Den Beitrag für das Gewinnspiel mit dem bereitgestellten Fotoautomaten am Stand von OBO Bettermann auf der Light+Building 2020 erstellt
  • mit seinem/ihrem öffentlichen Instagramprofil den Instagramkanal @obobettermanngroup abonniert
  • In seinem/ihrem Gewinnspielbeitrag den Kanal @obobettermanngroup getaggt

den Beitrag auf seinem/ihrem eigenen öffentlichen Profil auf Instagram mit dem Hashtag #obolub20 veröffentlicht

5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Im Gewinnspielzeitraum wird täglich einmalig einer von unterstehenden, insgesamt fünf Gewinnen verlost:

  • 1x Sonos One SL All-In-One Smart Speaker 
  • 1x Meister Werkzeugtrolley 156-teilig
  • 1x Makita Akku-Schlagbohrschrauber-Set
  • 1x Beats Solo3 Wireless Kopfhörer
  • 1x Samsung Galaxy Tab A T510 

Zusätzlich kann durch das Sammeln von Likes am 18.03.2020 nachfolgender Gewinn gewonnen werden:

  • 1x Weber® Spirit II S-210 mit GBS Gasgrill

Pro Messetag (08.03.2020 bis einschließlich 12.03.2020) gewinnt ein Teilnehmer einen Gewinn. Der Gewinner/die Gewinnerin des Tages wird über die Bühne auf dem Messestand von OBO Bettermann um jeweils 17 Uhr öffentlich verkündet. Dabei wird das Gewinnerbild auf dem OBO-Stand öffentlich auf einem Bildschirm gezeigt. Gleichzeitig wird der der Gewinner/die Gewinnerin über eine Instagram-Story auf dem Kanal @obobettermanngroup verkündet.

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich damit einverstanden, dass der Beitrag öffentlich bei der Verkündigung auf dem OBO-Stand und dem Instagramkanal @obobettermanngroup in einer Story gezeigt wird.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner/die Gewinnerin. Erscheint der Gewinner/die Gewinnerin nicht zur Gewinnverkündigung am OBO-Stand und kann seinen Gewinn nicht entgegen nehmen, wird der Gewinner/die Gewinnerin über eine private Nachricht bei Instagram informiert. Die Gewinnübermittlung erfolgt dann per Versand. Die Gewinnübermittlung des Zusatzgewinns erfolgt ausschließlich per Versand.

Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Sollte ein Gewinn aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Gewinn durch eine gleich- oder höherwertige Alternative zu ersetzen. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners/der Gewinnerin. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner/die Gewinnerin selbst verantwortlich.

Sämtliche Gewinner/Gewinnerinnen werden persönlich auf der Messe und via Instagram benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner/eine Gewinnerin nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Anspruch endgültig.

6. Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne die Mitteilung von wichtigen Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für wichtige Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

7. Datenschutz-Information

Verantwortlicher

(siehe Veranstalter Punkt 1.)


Datenschutzbeauftragter:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52

58710 Menden

Telefon: 02373 / 89-1351

E-Mail:   datenschutz@obo.de

Verantwortlicher im Sinne des DSGVO ist der oben angegebene Veranstalter.

 

Es werden alle Instagram-Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht, die im Rahmen des Gewinnspiels auf den Social Media Kanälen von OBO Bettermann veröffentlichten Beiträge bleiben bestehen und sind öffentlich einsehbar. Adressdaten werden nur von den Gewinnern/Gewinnerinnen erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Geschieht dies im Zeitraum des Gewinnspiels, wird der Teilnehmer automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

 

Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1 lit b  Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

 

Betroffenenrechte 

Ihnen stehen als Betroffener die in unserer Datenschutzerklärung (sh. www.obo.de ) beschriebenen Betroffenenrechte zu (Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Unterrichtung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung sowie ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde).

Der Widerruf ist schriftlich an den unter Punkt 1 angegebenen Veranstalter zu richten.

8. Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter postalisch oder an folgende Email zu richten digitalnoSpam@obo.de.

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.