Teilnahmebedingungen Gewinnspiel VBS „Und Fertig.“

Die Teilnahme am Gewinnspiel der OBO Bettermann Group, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Ablauf des Gewinnspiels

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 18.03.2018, 00:00 Uhr bis zum 31.07.2018, 23:59. Der Teilnahmezeitraum ist dabei auf die Zeit vom 18.03.2018 bis 30.06.2018, 23:59 Uhr begrenzt. Vom 01.07.2018 bis zum 31.07.2018 23:59 Uhr besteht darüber hinaus die Möglichkeit für die eingereichten Beiträge online, über den OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG Facebook Kanal, abzustimmen. Die 10 Beiträge mit den meisten Likes zum Zeitpunkt der Beendigung des Gewinnspiels gewinnen je einen von zehn Preisen im Wert von bis zu 800 Euro.

Teilnahme

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des auf www.obo.de/und-fertig angezeigten Teilnahmeformulars sowie das Einreichen eines Teilnahmebeitrags notwendig. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von der Einwilligung zur Verwendung der Teilnehmerdaten für Werbezwecke oder der Einwilligung zur Zusendung eines Newsletters. Der Teilnehmer erhält eine Anmeldebestätigung, in der der Eingang seiner Registrierung bestätigt sowie die weitere Vorgehensweise zur Einreichung des Teilnahmebeitrages beschrieben wird. Die ersten 200 Registrierungen erhalten kostenfrei eine „UndFertig.“ Aktionsbox mit OBO Bettermann Musterartikeln sowie einer Auswahl an Werbegeschenken an die zur Registrierung angegebene Adresse gesandt.

Teilnahmebeitrag

Der Teilnahmebeitrag ist ausschließlich über die in der Anmeldebestätigung genannte E-Mail-Adresse einzureichen. Per Post eingesandte Fotoabzüge oder per Post eingereichte digitale Bildträger jeglicher Formate werden nicht zugelassen. Der Teilnahmebeitrag muss mit derselben E-Mail-Adresse eingereicht werden, mit der die vorherige Registrierung zum Wettbewerb stattgefunden hat. Anhand dieser werden die eingereichten Medien den persönlichen Teilnehmerdatenzugeordnet und eine fälschliche Zuordnung ausgeschlossen.

Es nimmt je Teilnehmer nur eine übermittelte Datei am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Der Teilnahmebeitrag darf ein Foto oder ein Video sein. Die maximale Dateigröße beträgt 8 MB und die zugelassenen Dateiformate für Bilder sind JPG, JPEG, PNG sowie für Videos MP4. Der Dateiname der eingereichten Einsendung sollte Vor- und Nachname des Teilnehmers enthalten.

Der Teilnehmer versichert, dass er alle Rechte an dem eingesandtem Bild oder Videomaterial besitzt. Ein eingesandtes Video darf nicht mit durch die GEMA geschützten Toninhalten unterlegt werden. Einsendungen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich der Veranstalter vor, jeden Beitrag ohne Angabe von Gründen aus dem Wettbewerb auszuschließen. Alle Bilder/Videos werden von unserem Team nochmals vor der Freischaltung überprüft. Alle freigeschalteten Fotos werden auf dem OBO Bettermann Facebook Kanal präsentiert.

Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von der Einwilligung zur Verwendung der Daten für Werbezwecke oder der Einwilligung zur Zusendung eines Newsletter. Der Erwerb einer Ware oder Dienstleistung hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen (und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder). Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

  1. bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,
  2. bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
  3. bei unlauterem Handeln oder
  4. bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Folgende Preise werden unter den 10 besten Beiträgen zum Laufzeitende des Gewinnspiels verlost:

  • 1 x Samsung Galaxy S8 Smartphone
  • 1 x Samsung Galaxy Tab S2 Tablet
  • 1 x DJI Spark Drohne
  • 1 x Sony Alpha 5000 Systemkamera
  • 1 x Amazon Echo Home Paket inkl. Philips Hue
  • 1 x GoPro Hero 6 Actioncam
  • 1 x Playstation 4 Pro  Spielekonsole
  • 1 x Delonghi Magnifica Kaffeevollautomat
  • 1 x Apple Watch Series 3 Smartwatch
  • 1 x Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 400€

 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Ende der Gesamtlaufzeit des Gewinnspiels anhand der abgegebenen „Likes“ bzw. Facebook-Reaktionen unter den originalen Teilnahmebeiträgen im Gewinnspiel-Event der OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG Facebookseite.  Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah (über eine gesonderte Email) über den Gewinn informiert.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Sämtliche Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Anspruch endgültig und der Gewinn wird an den nächst besten Beitrag vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Ergänzender Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Der Teilnehmer gibt mit der Teilnahme die Berechtigung, dass sein Foto/Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht bzw. geteilt werden darf. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name und Fotos im Fall des Gewinns, auf der Website des Veranstalters unter www.obo.de/und-fertig sowie in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien sowie Social Media Plattformen, veröffentlicht wird.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Geschieht dies im Zeitraum des Gewinnspiels, wird der Teilnehmer automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber postalisch oder an folgende Email zu richten und-fertig@obo.de.

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.