Formula Student Team - OBO unterstützt bei der Weiterentwicklung des Motorenprüfstands

Das Formula Student Team ist ein Verein der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, bestehend aus knapp 120 Studierenden der Fakultäten Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Seit 2009 entwickelt das Formula Student Team jedes Jahr einen Rennwagen, der bis 2011 mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wurde, bevor der Umstieg auf einen Elektromotor erfolgte. Anschließend tritt das Team weltweit auf verschiedenen Events gegen andere Hochschulen in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Die Konstruktion des Rennwagens erreicht dabei jedes Jahr neue Höhen in der Entwicklung sowie der Performance.
Bei der Entwicklung des Rennwagens ist das Team auf Sponsoren angewiesen, die den Verein mit Produkten unterstützen. OBO war begeistert von der Idee und unterstützte die Weiterentwicklung des Motorenprüfstands mit einer Vielzahl von OBO-Produkten.
Der Motorenprüfstand dient dazu, die eigens entwickelten Motoren und Steuerungen auf ihre Funktionsweise und Leistungsgrenzen zu prüfen. OBO stellt ein breites Portfolio an Produkten bereit, das einerseits zur Ausstattung der Arbeitsplätze sowie zur sauberen Verlegung von elektrischen Leitungen am Motorenprüfstand verwendet wird. Mit OBO Deskboxen werden die Arbeitsplätze in der Werkstatt des Vereins aufgerüstet. Mit verschiedenen Installationskanälen und Kleinverteilern erhält der Prüfstand eine bessere Ordnung und Leitungen sowie elektrische Bauteile werden vor Schäden durch mechanische Einflüsse geschützt. Die dabei verwendeten mehrteiligen Installationskanäle ermöglichen eine räumliche Trennung von Leitungen unterschiedlicher Spannungen. OBO Bettermann unterstützt außerdem mit Kleinmaterial, welches zur Aufstockung der Werkzeugkisten benötigt wird. Dazu zählen unter anderem Universal-Steckklemmen und Kabelverschraubungen.
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents